This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108ENMER 应用问题

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A, TXU0304, SN74CBTLV3126, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1492709/txs0108e-txs0108enmer-application-question

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74CBTLV3126、SN74CBTLV3245A TCA39306

工具与软件:

嗨、团队:

想问 TXS0108ENMER 是否适用于 SPI/ESPI/I2C 通信?
TI 是否 有任何其他适用于 SPI/ESPI/I2C 电平转换的推荐材料? SPI 和 ESPI 可达到高达66M、I2C 可达到高达1M

电流应用
SPI 应用为16Mbps、1.8V <->3.3V;
ESPI 应用为20Mbps、1.8V <->1.8V;
400k、适用于 I2C 应用、1.8V <-> 3.3V;
数据表提到它是双向的。

从数据表中可以看出、它应该能够支持当前设计、但存在问题。 SPI 和 ESPI 的时钟数据将延迟、导致读取问题。
I2C 在数据双向通信中似乎有错误

谢谢!

此致、

Alice Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SPI、TXS 转换器可能可行、但最佳解决方案是单向转换器、如 TXU0304。

    对于 ESPI、两侧具有相同的电压。 您想进行缓冲吗? 如果是、为什么?

    对于 μ I²C、TXS 可以工作。

    请注意、TXS 不能很好地与长布线/电缆配合使用;这些振荡可能是由这种情况引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    对于 ESPI、两侧具有相同的电压。 您想进行缓冲吗? 如果是、为什么?

    ->这是因为主机和设备具有不同的电源域、我们发现设备从 ESPI 总线泄漏~0.3V 电压、可能导致主机 CPU 在前一个项目上电期间不稳定、因此我们想使用电平转换来实现电源域隔离。  

    TXS 不能很好地与长线迹/电缆配合使用;  

    ->您是否拥有它可以支持多长时间的数据?

    谢谢~

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.要断开两条总线、请使用 SN74CBTLV3126或 SN74CBTLV3245A 等简单的开关。

    容性负载的限制约为150 pF。 请注意、示波器探头可能会影响这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

      SN74CBTLV3126或 SN74CBTLV3245A

    -> ESPI 数据引脚可配置为双向、这两个部分是否可以处理双向通信?

    2.如果我们想用长线来使用 I2C 电平转换、最佳解决方案应该是 TCA9617。  

    很抱歉还有一个问题、您是否有关于 I3C 缓冲器的任何建议部分? 需要支持1v 或1.8v i3c 电压电平。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这些是模拟双向开关;闭合开关的行为类似于小电阻。

    2.是的、没有边缘加速器的转换器在使用长线迹时效果更好。 对于 I3C、请使用 TCA39306。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、没有关于此主题的其他问题。