This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:芯片的参数问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1493796/txs0104e-the-parameter-problem-of-the-chip

器件型号:TXS0104E

工具与软件:

材料 TXS0104EPWR 的 VCCA 和 VCCB 需要多大的电流? 我们的电路输出仅为150mA、我们希望使用该材料转换4个 GPIO。

我们的内部电源非常小、如果100mA 可能存在风险

请确认 TXS0104EPWR 芯片电源电流

如果它 将为100ma、但这正或负我理解是与 B 的 GPIO 通信的 A 的 GPIO 具有100ma 的较低 GPIO 电流。

请帮助再次确认 TXS0104EPWR 的 VCCA 和 VCCB 的芯片电源电流。 此电流是从 GPIO 拉出的吗?该电流的值是什么?典型值和最大值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    该额定电流如果满足、会对器件造成一定损坏、因为它属于绝对最大额定值表的一部分。 提供 xxmA 电流的正常电源应该足以满足器件的要求(请参阅 ICCA/ ICCB 参数。 作为参考)。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCA 和 VCCB 的实际电流是多少? 如果 GPIO 电流达到100mA 并会损坏芯片、则 VCCA 电流大于 GPIO 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    这在数据表的"电气特性"表中给出:

    此致、

    插孔