This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TXS0206数据线交换

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1494346/txs0206-txs0206-data-lines-swap

器件型号:TXS0206

工具与软件:

您好!

我在 工程中使用的是 TXS0206YFPR SD 卡电压转换器、想知道我是否能够交换数据、CLK 和 CMD 线路以实现更便捷的布线。

器件引脚排列确定 DATA3..0、CLK 和 CMD 的固定引脚。 但根据数据表中的逻辑图(第6页的图4)、所有这些通道都是相同和独立的。

我找不到任何交换接口线的设计参考、所以这个与严格确定的引脚名称一起让我想到这是有原因的。

如果提前对此问题提供任何帮助、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以交换这些名称;这些引脚只有这些名称、因为该器件是为 SD 卡信号设计的、如果具有不同的名称、会引发更多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!