This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT74:需要功耗计算指南。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1494058/sn74hct74-power-consumption-calculation-guidance-needed

器件型号:SN74HCT74

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天 我们将此芯片 SN74ACT00PW 用于光发射器电路、该电路包含 LED 在峰值条件下消耗约80mA 的电流。

从电路中可以看到、LED 输出电流通过限流电阻器33 Ω 直接流入逻辑门的输出引脚。 因此、80mA 将同时流入逻辑门的3个输出引脚3、6、8。

我需要了解80mA 流入该逻辑门、因此如何计算该逻辑门的功耗。 此80mA 是否真正考虑了逻辑门的功耗?

请在此处帮助我计算功耗。

此致、

Pradeep。 S