This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:芯片应用问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495125/sn74axc4t245-chip-application-problem

器件型号:SN74AXC4T245

工具与软件:

我可以询问有关 SN74AXC4T245元件的信息吗? 我注意到数据表未规定 VCCB 必须大于 VCCA。 这是否意味着 VCCB 和 VCCA 的电压可以更高或更低、而这无关紧要?

VCCB 与 VCCA 之间的差异是否影响到芯片的最大速度?  是否有针对 VCCB 和 VCCA 的特定建议值?  如何考虑这一建议值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCA 和 VCCB 没有限制。

    所有 VCCA/VCCB 组合的传播延迟在第5.6…5.13节中指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    再加上 Clemens 所说的、在电源电压限制方面、您可能正在考虑自动方向感应器件。 AXC 系列等方向控制器件不存在上述限制。

    在数据表的"开关特性"表下、您将看到最大传播延迟。 通常、当输出电压较高时、传播延迟较低。  

    此致、

    Josh