This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:大约传播延迟时间。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1492381/sn74axc4t774-q1-about-propagation-delay-time

器件型号:SN74AXC4T774-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝您度过美好的一天!

关于传播延迟、我有2个问题:

  1. 对于不同的端口、它们的传播延迟是否相同?
  2. 最小值和最大值之间的延迟范围较大、这会影响某些极端应用条件下的信号质量。 例如、如果使用它来传输 SPI、如果 CLK、MISO 和 MOSI 延迟时间太不同、则会导致 CLK 边沿数据采样错误。 您是否有与此问题相关的任何相应文件?

祝你一切顺利。

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    1.我们无法保证所有端口都具有相同的传播延迟、但可以确认所有端口都不会超过7ns

    2.让我检查一下我们是否有这方面的其他信息。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的答复。

    添加一个问题:

    该表是否意味着 VCCA 可以与 VCCB=3.3V 相同?

    我发现一些电平转换器要求 VCCB 至少比 VCCA 大0.6V。 SN74AXC4T774-Q1是否有此要求?

    谢谢!

    祝你一切顺利。

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 转换器没有电源限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    对于自动方向器件来说也是如此。 方向控制型器件上没有电压限制(AXC4T774)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Josh 和 Clemens!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    是否有任何有关 Q2的更新?   

    (2) 最小值和最大值之间的延迟范围较大、这会影响某些极端应用条件下的信号质量。 例如、如果使用它来传输 SPI、如果 CLK、MISO 和 MOSI 延迟时间太不同、则会导致 CLK 边沿数据采样错误。 您是否有与此问题相关的任何相应文件?)

    此致、

    LEO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我通过电子邮件回复。 谢谢!

    此致、

    Josh