This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:SN74LVC1G04DCKR

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1494662/sn74lvc1g04-sn74lvc1g04dckr

器件型号:SN74LVC1G04

工具与软件:

SN74LVC1G04DCKR  外部尺寸与规格表中显示的(2.15~1.85)不同、客户收到的物理对象为2.182
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注6指出:

    主体尺寸不包括模具毛边、突出或料口毛刺。 每边的模具毛边、突出或料口毛刺不得超过0.25mm

    因此实际最大值为2.4mm。