This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4555B:频率和扇出技术规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495734/cd4555b-frequency-and-fanout-specifications

器件型号:CD4555B
Thread 中讨论的其他器件:CD4013B

工具与软件:

您好、您 知道 TI 器件 CD4555BE 的频率和扇出规格吗?

非常感谢您提供相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以根据 CD4013B 的规格估算最大频率。

    可以通过将输出电流除以输入漏电流来计算扇出。 对于 CMOS 器件、此处未指定、因为值大于500;连接许多器件是不切实际的、会使容性负载增加太多。