This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:数据表上未明确说明灌电流("Per Buffer"灌电流)、也不包括总封装(&quot);灌电流("total package"current sinking)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7407, SN74LVC07A, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495194/sn7407-per-buffer-sink-current-is-not-explicitly-stated-on-the-datasheet-and-neither-is-total-package-current-sinking

器件型号:SN7407
主题中讨论的其他器件: SN74LVC07A、 TPL7407LA

工具与软件:

我们一直在浏览 SN7407数据表、它一直说最大输出电流为40mA、但是并未明确表示为"每个缓冲器"或者总封装耗散。 我们必须澄清这一点。  

我们每个缓冲器需要灌入大约8mA 的电流、如果总封装额定值为40mA、我们已经超过了这个值。  

因此、我们需要明确说明"每个缓冲器"最大灌电流和"总封装"电流处理。   

谢谢!

 Mike Boracci

高级解决方案工程师

计算机转换公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOL 根据引脚指定。

    总电流在散热方面会受到限制、但在您的情况下(假设实际 VOL = 0.3V)、随环境变化的增量仅为86.8 °C/W×(30 mA× 5V + 6 × 8 mA× 0.3V)≈14 °C。

    SN74LVC07A 或 TPL7407LA 的功耗更低。