This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:燃烧指导

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD1201-DGS-EVM, TPLD-PROGRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1494913/tpld1201-burning-guidance

器件型号:TPLD1201
Thread:TPLD-PROGRAM 中讨论的其他器件

工具与软件:

尊敬的专家:

1. TPLD1201系列在量产后是否可以支持定制器件型号?

2.是否可以提供支持刻录自定义配置的功能? 或者他们是否需要购买自己的生产燃烧设备?

3. TPLD 系列是一次性燃烧吗?

4.使用 TPLD1201-DGS-EVM 进行研发阶段自烧吗? 他们还需要什么? 我们有什么指导呢?

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    1.是的、TPLD1201系列器件在生产后支持重复订购的定制器件型号。

    2.可以、您可以对自定义配置进行编程。 我们建议使用 EVM 和 TPLD-PROGRAM 进行原型设计、并在确认配置后订购预编程器件。

    3.是的、所有 TPLD 均计划为一次性可编程。 有一个可进行多次编程的测试模式、但在电源复位时此配置会丢失。 烧录时、复位电源时程序保留。

    4.除 TPLD1201-DGS-EVM 外,您还需要 TPLD-PROGRAM 和编程软件 InterConnect Studio。

    https://www.ti.com/tool/TPLD-PROGRAM

    https://www.ti.com/tool/TPLD-ICS

    EVM 用户指南和 ICS 用户指南都有开始编程的说明。 IC 也有一些演示程序。

    此致!

    Ian