This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202-DYY-EVM:何时发布 TPLD1202-DYY-EVM 用户指南?

Guru**** 2575255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202-DYY-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495232/tpld1202-dyy-evm-when-will-the-tpld1202-dyy-evm-user-s-guide-be-released

器件型号:TPLD1202-DYY-EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我已经购买 TPLD1202-DYY-EVM 并想对其进行评估。

EVM 用户指南何时发布?

它没有列入我应要求收到的文件。

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我们正在努力在产品文件夹中获取这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的答复。

    您能告诉我知道具体的发布日期吗?

    购买 TPLD1202-EVM 的客户希望检查 I2C 和 SPI 与 EVM 的使用情况。

    《在 TPLD 中使用串行通信》应用简报中是否目前提供唯一的文档?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sceu032-_2800_1_2900_.pdf

    尊敬的 Kyohei:

    请参阅随附的用户指南。 目前、由于实际还未公开、用户指南尚不能在产品文件夹中。