This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:允许的过冲/下冲输入电压。

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1484532/sn74lvc244a-the-input-allowable-voltage-for-overshoot-undershoot

器件型号:SN74LVC244A

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

通用逻辑 IC
实在是太大
SN74LVC244APWR
SN74LVT244BPW
是否有任何有关输入电压弛豫条件的文档?

我想知道过冲/下冲的输入允许电压。

(我希望文档显示只要低于 x V/y 秒、可以超过最大额定值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一定不能超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不能超过。

    (只要钳位电流足够小、就允许出现负电压。 这些输入不具有正向钳位二极管。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    下面的电路中会发生下冲、但由于输入钳位电流小于-50mA、因此下冲是否正常?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保下冲不是测量伪影。 探针的接地夹可能会导致振铃;最好使用接地弹簧。

    IBIS 模型声称、在该电压下、电流可高达250 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我使用接地弹簧进行了再次测量。
    因此、下冲为-0.88V。
    这个值可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型声称、在该电压下、电流可高达35 mA。 这应该是可以的。