This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7404:是否有额定温度低于-40C 的逻辑系列

Guru**** 2586675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495846/sn7404-is-there-a-logic-family-that-is-rated-for-less-than--40c

器件型号:SN7404

工具与软件:

您好!

我们有一个测试设备应用、要求工作温度低至-43摄氏度。  是否有指定在该温度或更低温度下运行的逻辑系列?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多 CD4000/CD74器件都可使用 μ−55 °C。 否则、您必须使用 HiRel /军用级器件。

    在搜索功能中、仅当至少有一个值具有非默认值时、才启用温度滤波器: