This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14PWR 数据表(PCN 20240808000.0)中的热性能数据从 Rev.S 更改为 Rev.T

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1489490/thermal-data-change-from-rev-s-to-rev-t-in-the-sn74ahct14pwr-data-sheet-pcn-20240808000-0

器件型号:SN74AHCT14

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户确认 PCN 20240808000.0、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我确认 PCN20240808000.0、即 SN74AHCT14PWR 数据表中从 Rev.S 更改为 Rev.T。

您能提供建议吗?

根据 PCN、RΘJA 的 D 值从101.2变为124.5、
并且 PW 值已从129.9更改为147.7。

(1)这是否是这次唯一的两项更改?
是否还更改了 RΘJC、ψJB、ψJT 和 RΘJC (bot)?

(2) D 和 PW 值​​全部增加。
我想知道这些变化的原因。

(3)能否就这些变化没有问题发表评论?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    其他值也已更改、如修订历史记录中所示。  

    未提供特定值、因为这会使修订历史记录变得太杂乱。  

    PCN 都包含在这里。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的答复。

    您能否告知问题(2)和(3)?

    [报价 userid="119143" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1489490/thermal-data-change-from-rev-s-to-rev-t-in-the-sn74ahct14pwr-data-sheet-pcn-20240808000-0 "]

    (2) D 和 PW 值​​全部增加。
    我想知道这些变化的原因。

    (3)能否就这些变化没有问题发表评论?

    [报价]

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    由于我们的新工艺实现了更小的芯片尺寸、因此数值增加了。 这根本不会影响我们的器件的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了这些信息。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi