This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:逻辑兼容性:在不同电压下缓冲器和 Vcc?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495831/sn74lvc2g125-logic-compatibility-buffer-and-vcc-at-different-voltages

器件型号:SN74LVC2G125

工具与软件:

您好!

我想使用  SN74LVC2G125 在定制 PCB 设计的外部 UART 接口(RX 和 TX)上提供缓冲。 我遇到的问题是 UART 信号是3.0V 逻辑电平、而 PCB 设计上的唯一电源是3.3V。 可以将 UART 信号运行到缓冲器输入、还是建议使用电平转换器 IC 或添加单独的3.0V 电源来解决潜在的争用问题?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您可以使用3.3V VCC 施加3V 信号、也没问题。

    此致!

    Malcolm