Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPLD1201 工具与软件:
您好、支持团队:
我的客户现在正在评估我们的 TPLD1201。
请求是、当输入为低电平或由下降沿触发时、TPLD 应该输出低电平信号恰好为33ms。
如何通过 TPLD 实现此功能?
感谢这里的支持。
如果需要、我还将让客户更新此主题!
此致、
Dave