This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:驱动继电器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495317/txb0108-drive-relay

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: LSF0108

工具与软件:

尊敬的各位团队:

我用的是 TXB0108 驱动继电器,电路图如下。

我在实际使用中不能驾驶继电器、感觉驾驶能力不足。

我以前能够使用 LSF0108驱动继电器。 您能说明一下原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的驱动强度为20 µA。 (LSF 是无源开关;输出由供电器件驱动为低电平。)

    一个继电器需要多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    这是因为器件具有自动双向功能。 它具有弱直流驱动、从而允许 A/B 侧的外部输入覆盖4K 串联电阻提供的保持。  

    此致、

    插孔