This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:通道偏斜和器件间差异

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1497030/sn74axc4t774-channel-skew-and-part-to-part-variations

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: TXV0106

工具与软件:

我目前使用 CAXC4T774QRSVRQ1在1.5V 的 VCCA 和1.8V 的 VCCB 之间进行电平转换、这似乎是 SN74AXC4T774的系列产品。  对于模式5 DDR 中的同步与非器件、该接口在100MHz 上运行。  tpd 上的通道间偏差和器件间偏差极其重要、因为它会损害裕度?

该器件表明、它通过接口以1.8/3.3V 的转换以320Mbps 的速率运行、而我只需以200Mbps 的速率运行。  不过、如果通道与器件之间的偏差过大、则会产生不利影响?

从数据表中可以看出、电压似乎是一个显著的影响、而温度并未精确识别。

我可以预期的 PVT 变体是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电压较低时性能会大幅降低(与传播延迟相比)。 该器件没有偏斜规格、当电压低于1.8V 时、TXV0106/8也没有偏斜规格

    电压差为0.3V 时、可能不需要电平转换。