This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A:SN74LVC573AZQNR

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496577/sn74lvc00a-sn74lvc573azqnr

器件型号:SN74LVC00A

工具与软件:

嗨、团队:

您能否建议如何解码 MPN: SN74LVC573AZQNR?

无法在线查找任何数据表或信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BGA 封装已于2021年停产。 数据表仍然包含引脚分配;有关封装图、请参阅 ti.com/lit/pdf/mpbg297

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josie:

    我们不会将解码器提供给我们的顶级标记、以防止我们的产品假冒。

    我可以说 LC573A 是此产品的通用顶部标记、78J 用于跟踪此器件的来源。

    我们可以帮助您解决此产品的相关问题吗?

    此致、

    Owen