This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4027B-MIL:输入锁存 IC 上的负尖峰

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496475/cd4027b-mil-negative-spikes-at-input-latching-ic

器件型号:CD4027B-MIL

工具与软件:

我注意到、如果 CD4027BF 触发器的输入低于大约150mV、那么该器件将开始消耗大量电流。 在我的应用中、电路中有一些电感、有时输入引脚上可能会出现尖峰。 当触发器开始消耗电流时、为 CD4027BF 供电的偏置电源受电流限制、芯片被锁存、将输入电压降低到大约3V。 CD4027BF 也开始变热。

我想知道是否有人可以告诉我一些见解、为什么这种 IC 会在某些情况下锁存、因为客户想要进行真正的根本原因分析。 我意识到这是在 CD4027BF 的正常工作范围之外运行的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该器件在 GND 和输入引脚之间有一个内部二极管、用于提高信号完整性。 通过在输入引脚上施加负电压、客户可以通过激活该二极管、将输入对地短路。 这将解释器件中的热量和电流消耗。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    integrity

    感谢您的答复。 似乎在尖峰后、它会停止消耗电流、但内部某种程度会锁存以保持电流.flow 流入输入电源引脚。 这会消耗芯片的偏置电源电流、并且整个电路停止工作。 我想我需要知道它为什么以这种方式锁存。 这里的另一位工程师说、他在几年前已经看到过这种情况、但不知道内部工作原理使其发生了闩锁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当超过绝对最大额定值时、即当电压低于−0.5V 且钳位电流大于10 mA 时、可能会发生闩锁。 请参阅 闩锁白皮书。

    外部钳位二极管可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这解决了我的问题。 至少我现在可以对锁存发生的原因做出某种程度智能的响应。 根本不知道白皮书。