This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:Q0状态

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496026/sn74lvc1g373-q0-status

器件型号:SN74LVC1G373

工具与软件:

尊敬的先生:

对于由 SN74LVC1G373DCK 和 MCU 组成的电路、当 MCU 最初上电时、 D 为高电平电压、但 LE 处于未定义状态、但随后下拉至 GND、输出 Q 如何? 输出 Q 未以 Q0为基准。

在这种情况下、Q 的输出是如何的?

非常感谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它未定义(HIGH 或 LOW)。 将该器件初始化为已知状态的唯一方法是在 LE 上发出高脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门茨、

    我想反复发现、如果我在建立 LE 和 D 输入电压之前将 Q 端子上拉至 VDD (如前所述 D 为高电平而 LE 为低电平)、Q 的输出应 在 MCU 初始化过程中保持为高电平。  你同意吗?

    此解读来自 D 锁存器电路图、其中 Q 和/Q 反馈到 NAND 输入(/S 和/R).e2e.ti.com/.../D-latch-circuit-diagram.docx 

    谢谢

    John

    e2e.ti.com/.../D-flip_2D00_flop.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0564.D-latch-circuit-diagram.docx

    高克莱门茨、

    很抱歉、请忽略之前附带的文档。请使用此文档。

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输出已缓冲、因此这将不起作用。