This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT574A:自然通风条件下的工作温度规格。 是外壳还是结温?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT574A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495933/sn74abt574a-operating-free-air-temperature-spec-is-case-or-junction

器件型号:SN74ABT574A

工具与软件:

在 SN74ABT574A 的数据表中、建议运行条件表显示 TA (自然通风工作温度)的最小值=-40、最大值= 85 (摄氏度)。 那么、该温度是外壳温度吗? 或结温? 还是仅使用环境温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环境温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯、我知道该器件没有明确的结/外壳温度要求。