This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G240:IBIS 模型

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496506/sn74auc2g240-ibis-model

器件型号:SN74AUC2G240

工具与软件:

您好!

我将此组件用于 PCB 设计。 我希望匹配阻抗以减少振铃。

我正在查看 IBIS 模型并将其与数据表进行比较。 我无法推断参数提取的设置。 您可以帮助阐明如何提取源阻抗吗?

数据表中的测试装置与我的预期不符。

  • 为什么数据表标注2*Vcc
  • 上升波形的 V_fixed = 1.8V、原因是该波形会出现此情况?
  • 为什么会有负载电阻器?

我还尝试使用 IBIS 数据集计算以下器件的源阻抗:

SN74AUC04RGYR

LMK1C1102PWR

SN74AXC1T45DRLR

74AUC1G74

SN74AUC08RGYR

SN74ALVC04DGVR

LMK03318RHSR

Thanks.e2e.ti.com/.../IBIS_5F00_Questions_5F00_for_5F00_TI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUC 输出可动态调整其阻抗;只需将其直接连接到线路即可。 请参阅 AUC 应用报告。

    数据表的测试装置使用两个电阻器、使非活动输出的分压器电压为 VCC。 IBIS 使用不同的测试装置;请参阅 IBIS 规范。