This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:关于 TPLD1202的时钟源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202, TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495961/tpld1202-regarding-the-clock-source-for-the-tpld1202

器件型号:TPLD1202
主题中讨论的其他器件: TPLD1201

工具与软件:

嗨、团队:

我认为 TPLD1201和 TPLD1202都可以选择外部时钟或内部振荡器作为时钟源。

如果选择外部时钟作为时钟源、是否可以仅选择内部振荡器作为内部计数器的时钟源?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    如果为振荡器块选择了外部时钟、则所有内部块都将使用该外部时钟源。 如果您想将内部振荡器用于某些模块、将外部时钟用于其他模块、则可以手动选择"外部时钟"作为某些引脚的时钟源、并使用外部时钟作为正常引脚输入、而不是将其连接到内部振荡器。