This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:复位功能

Guru**** 2571715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495886/tpld1201-reset-function

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

你好

您能否为如何实现以下功能提供指导?

在输入和输出引脚)、Ω 中、GPI(引脚4输入)、GPIO2 (PIN6输出;10k Ω 上拉电阻器

 功能需求:如果 GPI 持续5秒逻辑低电平、GPIO2输出一个20ms 复位信号(低电平有效)、输出正常状态为高电平;

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    下面是一个示例、说明如何实现此类功能。

    e2e.ti.com/.../5Sreset.syscfg

    请注意、GPI 引脚没有内部上拉功能、因此您可能需要切换哪个引脚是输入来使用内部上拉。

    此致!

    Ian