This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:这是否从 VerfB 泄漏到 VerfA?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496239/lsf0102-is-that-leakage-from-verfb-to-verfa

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:LSF0002

工具与软件:

①测量后、LSF0102DCTR 电平转换芯片会从 VerfB 端子的高电平泄漏到 VerfA 端子的低电平。 当 VerfB 为3.3V 时、EN 引脚应根据芯片手册连接到3.3V。 如果没有负载、VerFA 终端的电压应为1.8V、但测量的电压约为2.1V。 移除我的 LDO 芯片后、电压大约为2.4V。 这是否从 VerfB 泄漏到 VerfA? 我的电路如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常运行期间确实存在泄漏电流。

    在 Vref_A 和 GND 之间添加一个220 kΩ 或更小的电阻器。 详细信息、请参阅 数据表的第8.1.7节

    LSF0002更易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    克莱门斯的建议在这里是正确的。 LSF0002在这里只需一个器件电源(1V8)即可使用。 在 LSF0102上、VREFB 到 VREFA 的漏电流受到200k Ω 的限制、 A 侧的电源必须能够灌入该电流。 并非所有 LDO 都能做到这一点、因此您在此处观察到的电压读数也会如此。  

    此致、

    插孔