This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G125:禁用时的 SPICE 模型输出行为、不是 Hi-Z?

Guru**** 2589650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1492615/sn74aup1g125-spice-model-output-behavior-when-disabled-not-hi-z

器件型号:SN74AUP1G125

工具与软件:

您好!

当"/OE"引脚驱动为高电平时、SN74AUP1G125模型似乎没有正确的行为。  当/OE 为低电平时、输入被适当地反相并且输出被驱动。  当/OE 为高电平时、输入不再传播到输出、但输出也看起来只是钳位到 GND、而不是像在实际产品中那样变为高阻态。  

您能帮助解决这一差异吗?  

e2e.ti.com/.../SN74AUP1G125.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Collin:

    感谢您提醒我们注意这一点。 我会将其交给仿真团队进行修复。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    更新的时间表是什么?  客户现在正处于设计的中间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Collin:

    这是固定版本。

     e2e.ti.com/.../SN74AUP1G125_5F00_New.cir

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian 和 Collin。 非常感谢。  新车型现在很好了。