This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:有关 SN74LVC125ADR RθJC 值的查询

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1497180/sn74lvc125a-inquiry-regarding-r-jc-value-for-sn74lvc125adr

器件型号:SN74LVC125A

工具与软件:

我是来自 Honeywell 设计团队的 Navaneeth。 我目前正在致力于一个包含 SN74LVC125ADR IC 的项目、我需要确定用于热分析的结至外壳热阻(RθJC)值。

 

我在数据表中找不到这个特定参数、如果您能提供 RθJC 值或将我引导至相关文档、我将不胜感激。

 

感谢您的时间和支持。 我期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的 RθJC 为51.3