This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:VCCA 略大于 VCCB

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1497413/txb0106-vcca-slightly-greater-than-vccb

器件型号:TXB0106

工具与软件:

您好!

我的 VCCA 和 VCCB 由两个不同的稳压器以1.8V 的电压供电、因此 VCCA 可能比 VCCB 稍大。

例如、考虑 VCCA 比 VCCB 大100mV (VCCA =1.85V、VCCB=1.75V 是可控制的、或者这个会有一些问题?

谢谢你