This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:波动性信函申请

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496402/sn74ahc1g32-letter-of-volatility-request

器件型号:SN74AHC1G32

工具与软件:

与之相关的人员、

 

我代表我的雇主请求为器件 SN74AHC1G32提供波动性通知书(LOV)。 LOV 将用于为安装此部件的硬件制定清除程序。 您能否提供此器件的 LOV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    从这个角度来看、这似乎与具有易失性存储器的部件有关。 这些器件没有易失性存储器、因此它们没有 LOV。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此部分是否包含非易失性存储器? 如果是、那么我需要一个 LOV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我之前说过、不、这些部件不包含非易失性存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前没有这么说。 您之前说过、"看看这个、这似乎与部件有关 易失性存储器 . 这些器件没有易失性存储器、因此它们没有 LOV"。 易失性和非易失性存储器是2种不同类型的存储器、如果它们驻留在我的硬件上、则需要清除它们。  

    您能否确认此器件不包含任何易失性或非易失性存储器?

    无论这种决心是准确的,这一点是极其重要的。 我将使用此通信来支持在制定清除程序时做出的决策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件既不包含易失性存储器、也不包含非易失性存储器。