This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]:我在 ICS 中的仿真很慢-如何修复它?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1497543/faq-my-simulation-in-ics-is-very-slow---how-do-i-fix-it

常见问题: TPLD  > 当前常见问题解答

仿真缓慢的两个主要原因是:

  1. 快速振荡器和开关信号
  2. 较大的仿真时间范围(仿真需要超过1s)

如果仿真使用的周期远小于总仿真运行时间的方波(例如、25MHz 振荡器的周期比默认的10ms 运行时间小25000倍)、则仿真将需要极长的时间来运行。

减少仿真运行时间的最简单方法是减少设计时序、以便在较慢的时钟速度下工作和/或减少仿真下的结束时间设置