This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:移位高级问题

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1498022/lsf0108-shift-high-level-issue

部件号:LSF0108

工具/软件:

尊敬的团队:

请问原因是什么? 当 B 侧出现3.3V 高电平时、为什么 B 侧会出现低电平? 感谢您的支持并向您学习。

波形和原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../PORTPROMPT_5F00_LSF0108.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、这些引脚未进行任何连接。 但我想、您未显示的秘密器件没有足够的驱动强度来通过两个上拉电阻器吸收电流(1.2V / 100 Ω+ 3.3V / 499 Ω= 18.6 mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    与 Clemens 的响应类似、如果此漏电流可接受、请参阅驱动器数据表。 应根据所需的速度/功耗权衡选择 A/B 侧的上拉电阻器、请参阅以下估算公式:

    此致、

    插孔