This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV27A:需要具有磁性/非磁性属性

Guru**** 2813265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1497210/sn74lv27a-need-to-the-magnetic-non-magnetic-property

器件型号:SN74LV27A

工具/软件:

目前、我正在从事一个对磁场非常敏感的项目。

我 在我们的电路之一中选择了 SN74LV27ADR IC 进行设计。

请确认以下事项:

  • IC 是磁性的或非磁性的。
  • IC 在磁场中的行为/影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这未经测试或规定。

    引线框具有2.6%的铁。 引线框镀层主要是镍。 没有特殊屏蔽(因为电磁效应在正常应用中可以忽略不计)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Clemens

    TI 是否有任何非磁性器件具有相同的规格、因为我们的器件在磁场中非常敏感。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、所有器件都包含一些铁。

    我不知道你是什么意思"高度敏感"。 可能此器件能够在您的应用中正常工作;您必须对其进行测试。