This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:4V 总线转换器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1498234/sn74avc4t774-4v-bus-translator

器件型号:SN74AVC4T774

工具/软件:

我正在寻找一个与 SN74AVC4T774类似但支持4V 电平的总线转换器。 774在 I/O 引脚上支持高达3.6V 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edmundo、

    774支持单独的 IO 可配置性、并且仅 AXC 和 AVC 产品系列支持该架构(仅限高达3.6V 的电压)

    我推荐的理想解决方案是使用四个 SN74LXC1T45 、它支持高达5.5V 的信号。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、感谢您的答复。

    145规范了从 A 到 B 的较大开关延迟。例如、在5V 时、最小值为1ns、最大值为44ns。  在什么情况下您会看到此延迟变化? 它是否处于整个温度范围、电压范围和工艺变化范围内? 如果电压和温度固定、该延迟会减少多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edmundo、

    在较高温度和较低输出电压下、传播延迟将会更差。  

    问:如果电压和温度固定、该延迟会减少多少?

    您要查看的电压值和温度值是多少?

    此致、

    Josh