This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54F241:SN54F241

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, DAC081C081, BUF634A, TMUX1219, TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1495286/sn54f241-sn54f241

器件型号:SN54F241
主题中讨论的其他器件:DAC081C081BUF634ATMUX1219、LMH6321、 TLV9151

工具/软件:

您好:

我们正在寻找一种能够提高 FPGA 数字 I/O 驱动能力的元件。

此外、我们还需要一种允许0V 至4V 可编程 VOH 的解决方案。

您对此应用有何建议?

谢谢你。

Flint。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压和频率是多少?

    应该如何对输出电压进行编程? 您有模拟信号或 PWM 信号、还是需要数字曲线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    频率:10MHz  

    电压(VOH):0V~4V

    驾驶(IOH):100mA  

    而不是特定协议、仅数字 IO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有多大的负载需要在10 MHz 下切换100 mA?

    没有逻辑器件可以提供100 mA 和处理模拟电压。 您需要 DAC (例如 DAC081C081)、2:1开关(例如 TMUX1219)和强大的缓冲器(例如 LMH6321或 BUF634A)。 这些缓冲器不是轨到轨缓冲器、因此您需要大于0–5V 的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们希望为小型数字测试平台开发一个测试通道。

    该通道可用于支持多个 DUT、因此需要更高的负载容量。

    一个假设的目标是围绕100mA、但50mA 也可能是可行的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "支持"到底意味着什么? 无需在10 MHz 处切换电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这意味着通道将连接到多个 DUT 的引脚(例如、CMOS 类型 IO)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入将具有非常高的阻抗(DC≪1 mA)、并且更易于处理(使用 TLV9151等任何通用运算放大器)。

    但如果您确实需要稳定的50 mA、则仍然需要更强的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我可能有一些想法要处理

    非常感谢您的答复、感谢 TI E2E 设计支持论坛参与讨论。