This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:帮助查看通道并检查输入侧引脚状态

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1498714/txb0102-help-to-review-the-sch-and-check-the-input-side-pin-status

器件型号:TXB0102

工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助您回顾一下该课程:

我的问题是:在没有输入信号的 VCCA 和 VCCB 上电后使用万用表测量 A1和 A2时、万用表显示为0、这意味着该引脚处于高阻抗状态? 有道理吗?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 I/O 引脚都具有弱输出驱动器。 它们的状态将更高或更低。

    如果引脚为高阻抗、则会在引脚和 GND 之间以及引脚和 VCC 之间测得不一致的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    为什么我们在万用表中测得0? 您有一些调试方向吗? 你能帮你检查文件吗?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为它们恰好处于低电平状态。

    为什么这是一个遗漏?