This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC163:THETAJC 信息

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1497378/sn74hc163-thetajc-information

器件型号:SN74HC163

工具/软件:

您好:

我在寻找 SN74HC163封装 J、W 和 FK 的底部信息(THETAJC)。  是否提供此信息?   

谢谢、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    我们手头没有此信息。 我必须提交申请、周转时间为~2周。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    您是指链接不同的器件还是不同的封装?

    此器件不存在这些。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您指出这一点。  我误看了 SN54封装类型。  我不再需要任何信息。

    谢谢、

    Andrea