This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4011B:PSpice 模型错误

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1499800/cd4011b-pspice-model-error

器件型号:CD4011B

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

使用 PSpice for TI 时、如果您在使用 CD4011等多通道元件时无法使用除第一个通道之外的其他三个通道、这些元件将在运行仿真时生成网络未链接的错误。  

错误(ORPSIM-15141):节点 X_U1.XU1.NA1处的连接少于2个。

错误(ORPSIM-15141):节点 X_U1.XU1.NB1的连接少于2个。

此致、

公务员制度委员会