This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108PWR 是否有1.2V 的裕度?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1498997/txb0108-txb0108pwr-is-there-margin-for-1-2v

部件号:TXB0108

工具/软件:

您好专家、

我计划使用 Vcca = 1.2V、但电源可能会因误差百分比而变化。
使用1.2V 时、Vcca 是否有任何裕度?

谢谢你。
Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、没有裕度、无法保证1.199V 正常工作。

    1.2V 有典型特性、因此我想1.2V±一点也可以。

    您是否确实需要自动双向转换器? 您使用什么协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    1.2V 电源用于 FPGA IO 引脚。 这些引脚电压容差非常窄、此外直流/直流转换器也可能随向上或向下变化+/-%。
    我正在努力将直流/直流转换器调整为~1.23V、或使用另一个可以处理宽电压变化的电平转换器。

    谢谢你。
    Filipe