This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:输出驱动低电平问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1500854/sn74lvc07a-output-driving-low-issue

器件型号:SN74LVC07A

工具/软件:

在下面给出的电路中、IC 的输入来自电压监测电路。 引脚1的输入为3.3V、引脚2上的预期输出也为3.3V。 而是输出为0.4V。
输出低电平的可能原因可能是什么。
请帮助我调试此问题。



谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC07A 具有开漏输出。 当输入为高电平时、输出被禁用。 如果您需要高输出电压、则必须添加一个上拉电阻器。