This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT8646:SN74ABT8646DL 替换选项

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1500797/sn74abt8646-sn74abt8646dl-replacement-options

器件型号:SN74ABT8646

工具/软件:

我有多个电路板、这些电路板使用 74ABT8646系列的 SN74ABT8646DL 型号、后者是 SSOP-28引脚器件。 Mouser 表示芯片已停产、但 Digikey 至少有一些现货。 我在 TI 网站上找不到这种型号、但确实有 SOIC-28库存。 是否有适合 SSOP-28封装的可执行相同功能的替代器件?

恭敬地说:

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、交替模式是  SN74ABT8543DW 之类的器件 可以用作等效器件、还是具有八路总线收发器和寄存器系列的扫描测试设备中的其他器件可以用来替代它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rochester Electronics 是已停产 TI 器件的授权分销商;DigiKey 允许通过这些器件进行购买。 我建议你现在购买所有你将永远需要,因为这些5670是剩下的。

    唯一的替代产品是构建 SOIC 转 SSOP 适配器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本来希望得到更好的消息、但您的回答是我所期望的。 感谢您的答复。 我已经考虑过将 SOIC 分组到 SSOP、这不容易、但也不是不可能。 再次感谢您的答复。