This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:VCCA=1.2V

Guru**** 2766865 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102, TXS0108E, SN74AVC4T245, TCA9800, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1499357/txb0108-vcca-1-2v

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245、PCA9306、 TCA9800、LSF0102 、TXS0108E、 LSF0108

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您能否保证在 VCCA=1.2V 下运行 、以及在多大程度的误差(±%)下可以接受?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    该器件 的额定最小值为1.2V、其工作条件根据数据表指定。 如果在低于 该值的情况下运行、其性能将不再符合数据表规格、并且无法再保证器件正常工作。  

    能否提供有关其用例的更多详细信息? 是否需要自动方向性? 还有其他8通道转换器(例如 AXC8T245、支持低于1.2V 的电压)、如果基于推挽的信号驱动器、也可以使用该转换器。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的答复、在当前情况下、我将考虑在 IO 引脚上使用具有稍高电压的 SN74AVC4T245。


    此外、对于 TXB、I2C 是双向的、因此 需要自动方向性。 如果在使用具有自动方向性的1.2V 时、I2C 的电平转换器比 TXB 具有更大的裕度、您能介绍一下吗?

    最棒的餐厅

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C Ω 使用开漏信号、不与具有推挽输出的转换器(如 TXB 或 SN74xxxT)配合使用。 I²C 1 μ H、必须使用 PCA9306/LSF0102或 TCA9800。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306是1.2V (min)、因此似乎没有裕度。

    TXS0108E 与 LSF0108 或 TCA9800之间有何区别?

    如果此器件采用 TXB0108PWR 引脚兼容封装、则对我来说是最合适的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 LSF 是无源开关、需要外部上拉电阻。 TXS 具有内部上拉电阻器和边缘加速器。 TCA980x 是缓冲器(B 侧不需要上拉电阻)。 只有 TXS 具有引脚兼容性(但其电气特性不同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    插孔