This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT32-Q1:有关充电器件模型(CDM)参数的问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1501329/sn74ahct32-q1-question-about-charged-device-model-cdm-parameter

器件型号:SN74AHCT32-Q1

工具/软件:

您好、专家  

我在数据表中看到了以下问题。

电子邮件 。 如果 CDM 为 C4B、则 Vesd 不应该为100V? 您能解释一下吗? 谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    这在我们的数据表中似乎是一个拼写错误。 ESD 是1000V 而不是100V