This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:ICC 和 ICCZ 过多。

Guru**** 2559070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502082/sn74avc2t245-excess-icc-and-iccz

器件型号:SN74AVC2T245

工具/软件:

您好、

SN74AVC2T245在数据表中有一条注释、指出" A 端口和 B 端口上的输入电路始终处于活动状态、并且必须施加一个逻辑高或低电平、以防止过大的 ICC 和 ICCZ。" 遗憾的是、我们有一个 B 侧输入端口悬空的完整设计。 过度 ICC 和 ICCZ 的风险是多少? 是否有可能损坏或降低可靠性、或者我们应该预计电流消耗会增加一些?

谢谢、

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、

    有关悬空输入和风险的更多信息、请参阅此 常见问题解答 慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 可能两个 FET 都可以导通、并在 VCC 与地之间产生"短路"。

    是否可以将 AVC2T245替换为 AXC2T245 ? 它是输入端具有集成下拉电阻器的引脚对引脚替代产品。 应有助于解决任何多余的 ICC/ICCZ 问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您提供的信息、我们将考虑换用器件。

    谢谢、

    Matthew