This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:关于输入电阻

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G32-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1503155/sn74ahc1g32-about-input-resistance

器件型号:SN74AHC1G32

工具/软件:

大家好、TI 团队

  我想知道 SN74AHC1G32QDBVRQ1该器件的输入电阻、因为我在该输入引脚中使用了一个具有470k 上拉电阻的开漏输入控制块、因此我需要考虑除以 输入电阻的影响。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入的行为与电阻不同。 无论如何、SN74AHC1G32-Q1的输入漏电流被指定为< 1 µA。 这将导致电阻器上出现0.47 V 的压降。