This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:对于没有外部上拉电阻的引脚兼容器件、需要紧急建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502812/lsf0204-urgent-recommendation-needed-for-a-pin-compatible-part-with-no-external-pullups

部件号:LSF0204
主题中讨论 的其他器件:TXS0104E

工具/软件:

您能否建议使用与 LSF0204类似但不需要外部上拉的双向电平转换器。  
它需要与  LSF0204RUT 封装引脚兼容。
我们有一个处理器在1.2V 电压下运行、另一个处理器在1.8V 电压下运行。  
我们在系统中使用4 LTS、信号类型有多种、包括开漏驱动器/接收器和推挽驱动器/接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0104E 具有内部上拉电阻和边缘加速器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TXS0104E  器件不起作用。

    需要在1.2V 和1.8V 逻辑之间转换

    但根据数据表、"A 端口能够接受1.65V 至3.6V 的 I/O 电压、而 B 端口能够接受2.3V 至5.5V 的 I/O 电压"

    此外、两个 VREF 是否可以高于1.2和1.8V -我目前在电路板上有3.3V 和1.8V 可用、并且必须为 VREF 添加另一个 LDO。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiv:

    我来线下跟进。

    此致、

    插孔