This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:最大总线电容和 OE 下拉值

Guru**** 2772695 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502740/txs0102-maximum-bus-capacitance-and-oe-pull-down-value

器件型号:TXS0102
主题: LSF0102中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想在我的设计中使用 TXS0102以100kHz 和400kHz 的频率转换 I2C 线路。

  • 可以看到该器件具有边缘加速器来缩短上升时间。  为了使该器件能够驱动线路以实现正常运行和信号完整性、最大总线电容是多少? 20cm PCB 布线是否是器件问题?
  • OE 引脚的下拉电阻器的建议值是多少? 我是否需要一个开漏输出来驱动这个 OE 引脚? 我想通过具有 LVCMOS18型输出的 FPGA 引脚启用/禁用该器件。 没关系吗?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 20厘米不是问题。

    2.您没有速度要求,所以只需使用10 kΩ 即可。 (如果您在上电期间不关心 I/O 的状态、则可以将 OE 直接连接至 VCC。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens Ladisch

    -如果我使用 LSF0102或 TXS0102、我会感到困惑。  LSF0102 需要一个开漏输出来驱动 OE 引脚。 所以、我更喜欢 TXS0102。 但是 TXS102没有总线电容值或最大 PCB 布线和电缆长度参数? (例如、10MHz 为30pF 或1米?)

    -操作期间可能需要启用/禁用设备。 所以、我将它连接到 FPGA。 OE 下拉值在一些参考中可以看到几个100k Ω。 没关系吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 没有 OE 输入;它有 EN 引脚、该引脚直接连接到 MOSFET 栅极、必须是偏置电压电路的一部分。

    TXS 边沿加速器在电压达到大约200 pF 的 VCC 之前超时。

    几乎任何下拉值都是可以的。 小值浪费功耗;大值对感应噪声更敏感。