This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH182512:PSpice 模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH182512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1501522/sn74lvth182512-pspice-model

器件型号:SN74LVTH182512

工具/软件:

您好、

我正在为该器件"SN74LVTH182512"寻找 PSpice 模型。 但是、TI 网站仅包含 IBIS 或 BSDL 模型。 您知道我可以从哪里申请 PSpice 模型吗? 请提供帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    对于该器件、我们不会有 PSPICE 模型。 无法模拟该器件的许多功能。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyn:

    对于 AND/OR/XOR 栅极等其他逻辑、我在输出端放置了一个探头、并发现它根据输入正确切换。 但是、如何读取电压高或电压低? 探头仅显示高/低波形、而不显示电压读数。 我想读取电压、而不是"高/低"响应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    这个问题特定于您使用的任何仿真器。 正如我在另一个主题中所询问的、您能展示一个原理图吗、这样我就能看到您在做什么了? 可能只是使用的探头不正确。

    此致、

    Malcolm