This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:OPA727AIDGKR;SN74LVTH125PWR;LM2903DR;CDCLVC1103PWR;CDCLVC1106PWR; SN75C3232DWR;TPS77515DG4;AMC1311BDWV

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1501733/sn74lvth125-opa727aidgkr-sn74lvth125pwr-lm2903dr-cdclvc1103pwr-cdclvc1106pwr-sn75c3232dwr-tps77515dg4-amc1311bdwv

器件型号:SN74LVTH125

工具/软件:

尊敬的供应商:

您能否确认稀土元素(钐、甘多利铵、百慕大、百慕大、卤素、 扫描钠和中庭)包含在以下部件中?

OPA727AIDGKR;SN74LVTH125PWR;LM2903DR;CDCLVC1103PWR;CDCLVC1106PWR; SN75C3232DWR;TPS77515DG4;AMC1311BDWV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    不、我认为我们的器件没有您列出的任何稀土元素。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关我们器件的材料构成的任何其他问题、您也可以点击此处搜索我们的材料内容: https://www.ti.com/materialcontent/home

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提出这个问题是因为您网站上的 MDS 显示的专有材料没有 CAS 编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从您的网站上获得的前一个 MDS 至少包含其中一个 稀土元素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    我不确定 CAS 号是什么。  我认为、我们的客户服务中心的某个人会更好地帮助您回答这些类型的问题;我更有能力通过此论坛处理技术问题。  我要在此处用他们填写一个工单: 客户支持中心|德州仪器 TI.com

    此致、

    Malcolm