This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:需要热阻值(RJC、RJB 等)和 Tjmax

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502749/sn74lvc1g97-q1-need-thermal-resistance-values-rjc-rjb-etc-and-tjmax

器件型号:SN74LVC1G97-Q1

工具/软件:

请提供 SN74LVC1G97QDCKRQ1的热阻值(RJC、RJB 等)和绝对最大额定结温。  数据表中没有指明这一点。  仅提供 RJA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    Tjmax 为150°C。我将提交以测试其他热性能值、然后返回给您。 这通常需要几周的时间。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!